This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:在1个频率范围内不工作,T/S

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1096531/lmx2594-not-working-in-1-frequency-range-t-s

部件号:LMX2594

大家好,

我们收到了客户的此查询,

我的lmx2594有问题。 当我使用覆盖7500-8600MHz的8600的VCO #1时,在偏移约100KHz的情况下,在机层下面有一个约50dB的正。 我需要告诉您VCO已被降频,我观察到的是频率范围Below1250MHz。 我可以向您发送我看到的问题的图片。

   

如果我们强制VCO1使用我们正在调查的频率,则问题似乎已解决,但我们仍在范围内的其它频率上看到问题。 我们无法重现演示板的问题,因为我们没有将演示板降级。

此致,

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    您是否正在使用完全辅助模式? 否则,我们不需要强制设备使用VCO1。  

    如果降低EVM输出的转换,您会看到100kHz频率的频率吗? 或者,如果您不降低主板中LMX2594的输出,您会看到spurs吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是Noel要问的关于我 先前向Danilo描述的刺激问题的问题。

    我们已验证装置中的所有寄存器的设置方式与演示板相同。 PLL 参数是否可能仅在此频率范围内创建正电? 我没有验证演示板上的PLL组件是否相同。

    请评论。谢谢,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编号:

    我们不需要强制VCO。 将很快回答您的其他问题。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    我并不认为这些刺是由于PLL组件造成的,它们是对称和干净的,可能是由于外部来源造成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编号:

    在降频转换之前跟踪LO信号的光谱纯度。 我现在已附上一些数据,路政处 有 同样的音量。 我们测量的所有原型都是这样。

    根据您的建议,我不会关注PLL值,我将研究 LMX的去耦合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,

    150kHz是直流/直流转换器的开关频率吗?