This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:无校准的自动斜坡

Guru**** 2770695 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1095630/lmx2572evm-auto-ramping-without-cal

部件号:LMX2572EVM

我正在使用LMX2572EVM。  我目前正在尝试在144usec (RAMP0)上提升36MHz,然后在144usec (RAMP1)上降低36MHz,然后重复此过程(三角形波)(使用自动斜坡)。

是否可以在不经过每个三角形末端的VCO CAL的情况下执行此操作?

根据数据表(8.1 部分。4.3 VCO完全辅助),我应该能够执行VCO校准,然后读回VCO_SEL,VCO_CAPCTRL和VCO_DACISET值,以获得设置值。  但是,我无法读回任何寄存器值。  我在EVM上尝试了MUXOUT软件的所有可能设置,但似乎无法读取任何值。  是否需要在TIC中设置其他参数/开关才能读回寄存器?

听起来是否像我在实现三角形频率上升的正确轨道上,而不会被VCO校准中断?

谢谢。

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ed,

    您是否查看 了EVM用户指南? 有一个无校准三角形斜面示例。 还有一个关于寄存器回读的部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我一直在参考EVM用户指南,但未能成功控制校准。

    你读过我的问题吗?

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ed,

    无校准自动斜坡 和完全辅助 功能不能一起工作。

    完全辅助功能允许您在 最短时间内手动切换VCO频率。  

    一旦RampK_EN设置为1,自动斜坡将自动扫描VCO频率。  

    EVM用户指南的3.2 2部分是免校准的自动斜坡。 此处的免费校准意味着在频率上升期间,不会执行VCO校准。 因此,可能的频率变化范围限制为低于100MHz。 此范围取决于VCO核心,不能保证。 我们的建议为50MHz。 在您的情况下,您只需要36MHz的范围,它应该可以工作。 您是否能够复制第3.2 .2节的结果?

    当您进行注册读回时,您是否能够从MUXout _TP中看到信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel,

    感谢您的回复。

    是的,我已经能够接近EVM用户指南的3.2 第2节的结果。  频率与时间图解中有一些非线性需要清除,但现在要重点关注基本斜坡。

    在实施了第3.2 .2节的10MHz斜坡之后,我能够实施36MHz/144usec上升斜坡,然后实施36MHz/144usec下降斜坡。

    我还实施了36MHz/100usec上坡/36MHz/100usec下坡信号来验证是否可以实现。

    然后,我尝试了上述两种信号的组合:36MHz/144usec上坡和36MHz/100usec下坡。  我无法在没有校准的情况下实现这一目标。  奇怪的是,我可以得到一个36MHz/100usec上坡和36MHz/144usec下坡的信号。  事实上,我已经将上升速度的时间缩短到60usec,这样我就有了一个36MHz/60usec上升速度和36MHz/144usec下降速度的信号,它不需要校准中断。

    我仍在使用EVM上提供的原始环路滤波器,因此我希望它能限制我可以实施的斜坡时间的短,但希望在修改滤波器之前看到基本的斜坡发生。

    我的最终目标是使用36MHz/144usec上升坡道,然后使用36MHz下降坡道,时间尽可能短。  目前我的问题是:

    1. 您知道我为什么能够成功缩短上坡时间(将下坡时间保持在144usec)(无校准中断),但不能在不中断校准的情况下缩短下坡时间(将上坡时间保持在144usec)吗?

    2. 您知道为什么我看到频率与时间图解中的非线性?  这可能是由于环路滤波器带宽限制造成的吗?

    频率与时间图解示例如下(时间标度为每刻度25nsec)。(36MHz/60usec上坡,36MHz/144usec下坡)

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ed,

    非线性化可能是由于回路滤波器带宽不够高。 我们最近发现,某些EVM使用错误的环路滤波器组件构建,因此,环路带宽比用户指南中显示的要小。 此问题在新构建的EVM中已得到修复。  

    不知道您是否拥有最新的EVM,要安全播放,请更改以下组件:

    C2_LF

    0.015uF

    C4_LF

    2200pF

    R2_LF

    330

    R4_LF

    0

    我不知道为什么不 能逆转升/降时间。  小斜坡应始终受到欢迎。 您是否可以共享您的TIC Pro寄存器配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel,

    我们更换了回路滤波器组件,线性得到了改善。  此外,我现在可以创建一个三角形,带有36MHz/25usec上坡和36MHz/144usec下坡,而无需中断校准。

    当我尝试缩短下坡时,我仍然看到校准中断的问题。  我在下面列举了一个例子。

    第一幅图显示了36MHz/50usec上坡,36MHz/144usec下坡的良好结果。  TICS Pro文件也是如此。

    第二幅图显示了在尝试创建36MHz/144usec上升坡道和36MHz/50usec下降坡道时出现校准中断的结果。  其中还包括该的TIC Pro文件。

    e2e.ti.com/.../4532MHz_5F00_36MHz_5F00_50usup_5F00_144usdwn_5F00_A.tcs

    e2e.ti.com/.../4532MHz_5F00_36MHz_5F00_144usup_5F00_50usdwn_5F00_A.tcs

    感谢您的帮助!

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ed,

    请删除RST位。 此处不需要此位,因为当前斜坡的结束频率等于下一斜坡的开始频率。