This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1204:LP-HCSL / HCSL输入端接

Guru**** 2534410 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1096866/lmk1d1204-lp-hcsl-hcsl-input-termination

部件号:LMK1D1204

您好,

我目前正在寻找Si5.334万缓冲器的替代产品。 LMK1D1204似乎几乎相同。 但我想知道如何正确地终止LMK1D1204上的(LP)-HCSL输入信号。 是否可以使用与Si5.334万相同的配置?

或者我是否需要交流耦合HMSL信号并将其重新偏置在LMK1D1204的输入上?

此致

康斯坦丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Konstantin:

    可以使用相同的终端。

    此致,

    Kia Rahbar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,起亚:

    感谢您的回答! 出于好奇:是什么让您确信可以使用相同的端接?  我找不到 任何带有HMSL输入的LMK1D1204的应用说明或示例电路。 或者LMK1D1204是否只是Si5.334万的直接替代产品(因为两者都是引脚兼容的)?

    此致

    康斯坦丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Konstantin:

    LMK1D1204支持HCSL输入类型,标准HCSL端接如上所示。 我们支持HCSL输入的所有时钟设备都将使用您在上面显示的终止。  

    LMK1D1204也是Si5.334万的直接替代品。

    此致,

    Kia Rahbar