This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:仅限分配模式的添加相噪声

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1096618/lmk04828-additive-phase-noise-for-distribution-only-mode

部件号:LMK0.4828万
在“线程: LMK0.4832万”中讨论的其他部件

大家好,

您能告诉您LMK0.4828万/32在仅限分配模式下的添加相噪声贡献是什么吗?

此致,

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,NIR,

    我知道LMK0.4832万的CML 32 mA输出为-155 dBc/Hz (~2500 MHz)。

    您能提供更多有关您所需内容的详细信息吗?

    73岁
    Timothy