This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.0804万B-Q1:连续输出电流的绝对最大额定值

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1096775/lmk00804b-q1-absolute-maximum-rating-for-continuous-output-current

部件号:LMK0.0804万B-Q1

大家好,

 数据表中未列出的连续输出电流(IO)的绝对最大额定值是多少?

此致,

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Renan:

    HS FET可驱动25 mA ABS最大值,LS FET可驱动30 mA ABS最大值

    此致,

    Kia Rahbar