This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1204:CMOS 3.3V单端输入

Guru**** 2534600 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1096181/lmk1d1204-cmos-3-3v-single-ended-input

部件号:LMK1D1204

您好,

我将使用3.3V CMOS单端输入作为  LMK1D1204的时钟输入。

如何配置输入电路? 我找到 了一个类似的用于3.3V CMOS单端时钟输入的参考设计。

我是否可以将推荐的应用设置用于单端输入信号?

谢谢!

 H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您不能将3.3V LVCMOS信号与LMK1D1204进行交流耦合。 请参阅下面的数据表建议:

    Vth可通过电阻分压器进行设置。

    此致,

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我在数据表中找不到用于单端LVCMOS时钟输入的VIH和VIL的电气特性。  只有突出显示的部分才能被选中,如下表所示。

    我是否可以使用VDD作为VIH,使用0V作为VIL来计算Vth?

    我是否可以让未使用的Vac-ref引脚保持浮动?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    输入摆动的要求以VIN_S-E表示

    您需要检查实际输入信号,并从该信号获取VIH和VIL电平。

    有关详细信息,请参阅9.2 1部分:

    如果未使用V_AC_REF,则可以使其保持浮动状态。

    此致,

    朱利安