请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMK1D1204 您好,
我将使用3.3V CMOS单端输入作为 LMK1D1204的时钟输入。
如何配置输入电路? 我找到 了一个类似的用于3.3V CMOS单端时钟输入的参考设计。

我是否可以将推荐的应用设置用于单端输入信号?
谢谢!
H
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.