This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.5318万B:DPLL频率设置

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1096126/lmk05318b-dpll-frequency-setting

部件号:LMK0.5318万B

团队成员:

我的客户使用了LMK0.5318万BVM设备来测试DPLL的频率变化功能,但未发现频率变化。 是否可以支持此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Allen:

    是的,DCO功能可用于对输出时钟执行频率转换。  数据表中的9.4 4数字控制振荡器(DCO)模式部分说明了如何使用DCO功能。

    此致,

    Kia Rahbar