This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111:需要>0.9V差动摆幅1:8扇出缓冲器

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1095961/cdclvp111-need-0-9v-diff-swing-1-8-fanout-buffer

部件号:CDCLVP111
在“线程: LMK0.1801万”中讨论的其它部件

 我需要制作8倍(以及4倍和2倍)的2.5GHz时钟低偏斜副本。  硬的是,我需要在0.9V至1.8V的差速摆幅之间,在2.5G到100欧姆(95-110欧姆)之间。  我从LMK0.4832万NKDT获取2.5GHz时钟。  LMK0.4832万NKDT在2.5GHz时不能驱动信号。  确定性偏移很好,因为我可以在PCB中消除它。

CDCLVP111似乎无法提供该级别-请确认。 我们是否可以提供任何其他替代方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    LMK0.1801万可能是以下选项:

    此致,

    朱利安