This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL937-Q1:IBIS型号

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCEL937-Q1, CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1096108/cdcel937-q1-ibis-model

部件号:CDCEL937-Q1
主题中讨论的其他部件: CDCE913

各位专家,您好!

请您帮助分享CDCEL937-Q1的IBIS模型吗? 我只在TI.com上找到CDCE913的IBIS模型,它们是否可以共享相同的IBIS模型?

还有一个问题,数据表中有一个典型的驱动器阻抗,即32欧姆。 您有最小值和最大值吗? 谢谢。

Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Arie:

    您可以将CDCE913 IBIS模型用于CDCEL9xx模型。 您可以在IBIS文件中选择3.3V和1.8V输出模型。

    我们没有可用的输出阻抗。 您可以从VOH/VOL测量值(VOH-VDDOUT)/IOH计算最大值。

    此致,

    朱利安