This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581EVM:如果我更改R Counter的值,则输出频率会受到限制。

Guru**** 2504295 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2581EVM, CODELOADER, LMX2581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1094145/lmx2581evm-output-frequency-is-limited-if-i-change-the-value-of-r-counter

部件号:LMX2581EVM
主题中讨论的其他部件:CODELOADER,, LMX2581

您好,TI专家:

我的客户现在使用CODELOADER软件测试了LMX2581EVM,但存在一个问题。

输出频率范围为50至3760MHz是数据表。但如果我将R Counter的值更改为大于8,VCO输出将变为红色。

最大输出频率为1.88GHz,使用R Counter 8时看不到较低的频率。

我是否错过了本次测试的某些内容? 请告诉我是否需要检查数据表或程序设置。 谢谢。

此致,

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Chase:

    LMX2581的VCO频率限制为1880至3760 MHz。 输出路径中有一个额外的分频器,可将频率除以所需的值。

    建议升级至TICS Pro: https://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW

    此致,

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Julian:

    感谢您的回复。

    我将使用TICSPRO测试EVM,并更新结果。

    此致,

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Julian:

    我从我的客户那里得到了一个答案,即他们解决了您告知的TICSPRO的问题。

    感谢您的支持。

    此致,

    追逐