This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1204:信道之间的SPUR问题

Guru**** 2845620 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1093960/lmx1204-spur-issue-between-channels

部件号:LMX1204

您好,

我对LMX1204的使用感兴趣。 
特别是,我
希望收到有关通道CLKOUTX_P/N和SYSREFOUTX_P/N之间通道隔离的信息
是否存在任何虚假问题? 
贵国在这方面是否采取了措施? 

提前感谢您的参与。
此致。

Matteo Ricci
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matteo,

    LMX1204部件通常用例是缓冲器/乘法器/分频器JESD204B投诉时钟(时钟输出和SYSREF),其中SYSREF是建立JESD链路所必需的,并且可能不 需要始终打开。 请问,在时钟输出和SYSREF之间有隔离号的用例是什么?

    我们可能有初步的芯片数据编号,它优于 差分CLKout和SYSREFout (100MHz)之间的-60dBc。 稍后 我们将在最终芯片上确认这些数字。  

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajeet:

    我想使用 两对CLKOUT_X和SYSREFOUT_X:  

    SYSREFOUT_X的激活是否涉及CLKOUT_X上存在不需要的假性? 

    提前感谢您的参与。
    Matteo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matteo,

    在启用SYSREF输出的CLKout处,除了上述串扰之外,没有观察到SPURS。

    您是否对CLKout的spurs有任何关键规格要求?

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal