This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:杂波问题

Guru**** 2929430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1095311/lmx2572evm-clutter-problem

部件号:LMX2572EVM

大家好,

我观察到光谱仪上的信号,而不是我想要观察的信号,为什么会出现杂波以及如何将其清除?

谢谢

此致

交水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要将设备的工作频率设置在2.15GHz和3.15GHz之间,但我无法操作它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,赵:

    如果您正在使用EVM,并遵循EVM用户指南中概述的操作步骤,您是否获得了典型的3GHz信号输出?