This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B1.2204万:使用TIC Pro的配置文件

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1094877/lmk5b12204-configuration-file-using-tics-pro

部件号:LMK5B1.2204万
在“线程”中讨论的其他部件:LMK0.5318万BEVM,, LMK0.5318万B

各位专家,您好!

你好。 我们有来自CX的以下疑问:

我正在获取一个评估板LMK0.5318万BEVM,但此板没有我要使用的部件,但是TI网站将此板列为LMK5B1.2204万 (我要使用的部件)的评估板。

我下载了TIC Pro,但导航时遇到了一些困难。 有人能帮我用TIC Pro来提出配置文件吗?

此外,在评估板上,除使用25兆赫以外的频率进行PRIREF是否可行?

是否有相关指南? 感谢您的支持。

此致,
Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie您好!

    LMK5B1.2204万是LMK0.5318万B的4通道版本,因此两种设备的性能相同。

    请提供以下信息,我可以为您创建配置:

    1. XO频率和XO格式类型?

    2.输出频率和输出格式类型?

    3. PRIREF和SECREF频率和格式类型?

    是,PRIREF/SECREF可以是1 Hz至800 MHz之间的任何频率

    此致,

    Kia Rahbar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,起亚:

    以下是CX的回应:

    1. XO频率和XO格式类型?
    现在我要使用评估板上的一个,它是48.0048 MHz和单个双人连接。

    2.输出频率和输出格式类型?
    500 MHz (输出0)和250 MHz (输出1),两个输出都是LVDS。 抖动为50fs或更高。

    3. PRIREF和SECREF频率和格式类型?
    PRIREF将有25 MHz TCXO LVCMOS单个双相连接。
    SECREF没有连接。

    谢谢!
    Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie您好!

    附加的是满足您的要求的配置。

    e2e.ti.com/.../LMK5B1.2204万_5F00_config.tcs

    请为设备提供适当的XO和参考输入,然后加载此配置,然后执行 软重置芯片

    软重置芯片后,您的设备将根据需要启动并运行。

    此致,

    Kia Rahbar