This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4816万:在0延迟模式下修复延迟重复性

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1094975/lmk04816-fix-delay-repeatability-in-0-delay-mode

部件号:LMK0.4816万

我知道,0-Delay的主要目标是在双环路模式下保持CLKIN和CLKout之间的修复延迟,或在单环路模式下保持OSCin和CLKout之间的修复延迟。 即,延迟不是零,而是一个确定性值。 我可以知道 这个确定性值的重复性规格,假设0延迟和内部反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    通过0延迟模式的内部反馈,CLKout始终与CLKIN/OSCin 输入和相位检测器电路一起锁定,它将与闭环PLL锁定输出一致。

    如果设备符合 应用说明中提到的0延迟模式的所有条件,则它将始终确定OSCin和CLKout之间的延迟。

    谢谢!


    此致,

    Ajeet Pal