This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:最大电流额定值

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1094016/lmx2572-maximal-current-rating

部件号:LMX2572

大家好,

我们的客户希望了解   LMX2572RHA的最大电源电流额定值以及最大充电泵电流。 数据表仅说明典型 电源电流。

此致,

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    电流消耗取决于配置,请使用TIC Pro估计电流消耗。 PVT的变化与典型值的10 % 有关。

    充油泵电流约为5 % 变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    我们的客户认为,

    感谢您的回复。
    我想知道的是,PLL的电流消耗是否有最大绝对额定值? 是否有一个您建议不要高于它的值?

    此致,

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    这实际上取决于Tj的最大额定值。 LMX2572是低功率设备,在任何情况下都不可能达到最高额定值。