This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:同步如何影响sysref?

Guru**** 2547120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1094521/lmk04828-how-the-sync-impact-sysref

部件号:LMK0.4828万

您好,

我‘m很好奇

1.输入同步对SYSREF有何影响?

2.为什么图2与图1中  有关继续5MHz SYSREF的流动方向不同?

如下图1所示,5MHz SYSREF频率与完全通过 SYSREF_MUX的同步事件无关,这意味着在继续5MHz SYSREF和SYNC (正常/重新计时/引脚脉冲)之间只能选择一个作为源 直接进入SYSREF分发路径。  

提前感谢

图1.继续在 SYSREF_MUX中输入5MHz SYSREF

图2 继续5MHz SYSREF直接输入SYSREF分布路径,原因是什么  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在LMK0.4828万中,SYNC和SYSREF信号共享相同的时钟路径,但具有不同的设置。 要了解有关每个区段设置的详细信息,请参阅 数据表中的9.3 1一节。  

    1. 输入同步对SYSREF有何影响?[/QUOT]

    实际上,同步不会影响SYSREF,但它使用相同的路径来重置/同步设备。 图13显示了SYNC/SYSREF时钟路径方框图以了解详细信息。

    2.为什么0.4828万为什么图2与  图1中有关继续5MHz SYSREF的流方向不同?[/报价]

    在同步事件期间,SYSREF_MUX设置为Normal_sync并使用SYNC/SYSREF路径进行重置。 此时,SYSREF应关闭。 而对于SYSREF输出,SYNC应停止,SYSREF_MUX应根据配置 输出频率的要求设置为连续或脉冲模式。

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您的回答:) 您的回答对我理解LMK0.4828万B非常有帮助。

    您的意思是SYNC,SYSREF不能同时生效 ,尽管它们共享相同的路径

    由于 SYNC和SYSREF仅由SYSREF MUX切换,我认为这意味着在特定时刻只有一个可以生效

    但是 SYNC_DISX和SYNC_DISSYSREF意味着它们可以同时发生:

    当 SYNC_DISX =0时,时钟或sysref输出可能会受到SYNC事件的影响

    当 SYNC_DISX =1时,时钟或sysref输出不会受到SYNC事件的影响

    第一 个问题是 我如何理解SYNC_DISX和SYNC_DISSYSREF?

    第二个问题是我如何理解SYSREF_GBL_PD或条件下限的含义?

     非常感谢你!!!

    此致!

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    正确。 SYNC和SYSREF一次只能运行一个。  SYNC_DISX和 SYNC_DISSYSREF位低使SYNC能够重置分禾器(分别为DCLK和SYSREF分禾器)以进行同步。 同步事件后,将这些位设为高并启用SYSREF路径。

    使用SYSREF_GBL_PD位1,它使每个SYSREF输出都能在断电模式下运行,并且可以根据SDCLKoutY_DIS_MODE的设置进行设置。

    如果 SYSREF_GBL_PD位为0,则SYSREF输出不影响 SDCLKoutY_DIS_MODE设置。

    对于 SYSREF_GBL_PD位1,每个SYSREF输出将根据  SDCLKoutY_DIS_MODE设置设置为正常操作(0x00),SYSREF输出低电压--> 0V (0x01),SYSREF输出至VCM电压(0x02)。

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我明白您的观点,非常感谢您的帮助:)

    非常感谢!!!

    此致!

    Jason