This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4832万:LMK0.4832万 SPI回读

Guru**** 2575915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1095142/lmk04832-lmk04832-spi-readback

部件号:LMK0.4832万

大家好,  

我是否知道如何实现LMK0.4832万 SPI回读? 我看了一下数据表,发现下面有两种方法。 请您对此发表意见。  

1. 3线SPI只需连接1个块引脚并配置相应的寄存器块1。  

2.4线SPI模式,这需要从CLKIN_SEL0/1引脚再连接一个SDO。 并需要配置块2。

谢谢。

B.R.

志钊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日照

    您的回答基本正确。

    对于3线SPI,R0中有一个名为SPI_3Wire_DIS的附加字段,该字段必须 设置为0。 如果此位设置为1,SDIO引脚将永远不会变为输出。

    对于4线SPI,输出行为由GPIO类型mux控制。

    此外,请注意,3线和4线可同时进行回读。 可以同时将SDIO和所需的尽可能多的GPIO配置为SDO引脚以进行回读。

    此致,

    Derek Payne