请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2615-SP 主题中讨论的其他部件: LMK0.4832万-SP, LMX2694-SEP
团队,
关于LMX2615-SP,LMX2694-SEP和LMK0.4832万-SP, 我以前听说过一个术语,称为"驾驶",但这可能是我的问题的不正确术语。
上述设备使用外部时钟输入。 在空间应用方面,开发对可靠性总是非常敏感。 如果担心设备在其输入端出现时钟时断电。
我将负责为这些设备提供时钟,所以这就是为什么我要询问是否需要确保时钟已禁用或终止,以便不会发生这种情况。
谢谢你。