This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:设备关闭时存在时钟

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2615-SP, LMX2694-SEP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1094710/lmx2615-sp-clock-present-with-device-off

部件号:LMX2615-SP
主题中讨论的其他部件: LMK0.4832万-SPLMX2694-SEP

团队,

关于LMX2615-SP,LMX2694-SEP和LMK0.4832万-SP, 我以前听说过一个术语,称为"驾驶",但这可能是我的问题的不正确术语。

上述设备使用外部时钟输入。 在空间应用方面,开发对可靠性总是非常敏感。 如果担心设备在其输入端出现时钟时断电。

我将负责为这些设备提供时钟,所以这就是为什么我要询问是否需要确保时钟已禁用或终止,以便不会发生这种情况。

谢谢你。