This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:4 SPI模式切换至3 SPI模式

Guru**** 2529630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1094134/lmx2571-4-spi-mode-switch-to-3-spi-mode

部件号:LMX2571
大家好 
当锁相环配置为4线SPI模式且处于锁定状态时,能否将其切换为3线SPI并使用Muxout作为锁定指示信号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Harry:

    您可以随时更改MUXout函数。

    您需要重新配置SDO_LD_SEL和LD_EN。

    此致,

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您 的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    WO已将SDO_LD_SEL和LD_EN设置为1,输出频率稳定,PLL已锁定,但MUXout引脚输出始终为低。我们认为MUXout引脚不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhen,

    请重试。

    1.关闭电源

    2.打开电源

    2.对所有寄存器编程一次(使用SDO_LD_SEL和LD_EN至1)

    如果设备确实锁定(输出频率正确且稳定,VTune大约为1.3V),但MUXout仍然较低,则我认为MUXout有问题。