This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3万:CLKout的LMK0.3万C周期抖动规格

Guru**** 1807890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1094148/lmk03000-lmk03000c-period-jitter-spec-of-clkout

部件号:LMK0.3万

您好,

我的客户想知道CLKout的周期抖动规范,因为他们的接收器设备指定了所需的周期性抖动规范。
LMK0.3万C CLKout的值是多少?

此致,

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hirano:

    LMK0.3万C的CLKout周期抖动规格如下所示:

    请注意,可在3.4  电气特性部分的数据表中找到此规格

    此致,

    Kia Rahbar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起亚

    感谢您的回复。

    但是,我仍然感到困惑。 因为 我认为有效值抖动定义通常与周期抖动定义不同。
    我弄错了吗?
    实际上,什么是"RMS Period Jitter"(RMS周期抖动)定义?  
    什么 是 "RMS周期抖动",rms抖动,周期抖动或其他什么?

    此致,

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hirano:

    抱歉,您的理解是正确的。

    遗憾的是,我们没有对此设备的时间段抖动进行任何测量,因为它是一个相当老的设备。

    因此,我们确实具有输出有效值抖动(如上所示的规格 )以及附加抖动(如下图所示)。

    此致,

    Kia Rahbar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起亚

    感谢您的回复。
    我无法访问您附加的内容。
    您附加了什么?

    此致,

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hirano:

    下面是我所附的图像,其中显示了附加抖动规格:

    此致,

    Kia Rahbar