This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] lmx系列合成器推荐

Guru**** 2784195 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1094541/lmx-series-synthesizer-recommendation

主题中讨论的其他部件:LMX2820

尊敬的论坛成员  

我们希望购买两 个具有相位同步功能的TI射频合成器。

它们应在两种频率模式下运行:

  1.  533.34MHz至1033.34MHz
  2. 6034.69MHz至5801.34MHz

每个范围1和2将由一个LMX提供服务。 必须始终保持正弦输出(因此基本上不使用除法器功能来生成频率)。

是否有人推荐TI合成器系列中的可能人选 来执行此任务?

谢谢你Nikolaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nikolaus:

    我们有LMX2820来支持2中的频率。  

    但是,我们没有直接VCO输出合成器来支持1中的频率。