This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:LMK0.4828万B -备用部件建议

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1093987/lmk04828-lmk04828b---alternate-part-recommendation

部件号:LMK0.4828万
主题中讨论的其他部件:LMK0.461万LMX2594

您好,

目前我在 设计中使用LMK0.4828万B零件。 由于时钟输出的数量 更多,我计划切换到“LMK0.461万”部分。

 与LMK0.4828万B相比使用LMK0.461万是否有任何缺点(特别是性能方面)。LMK0.4828万B的更换是否有任何其他更好的部件。

所需输出的NO.of为9/10。

该LMK主要用于我的主板,用于提供时钟输入RF PLL (LMX2594)。

此致,

Nureeksha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nureeksha,

    如您所知,LMK0.4828万总共有7对DCLK和SYSREFs输出,这些可用于14个DCL,其中每个SYSREF输出可设置为DCLK输出。 在这种情况下,2个时钟输出使用相同的时钟分配器路径。 时钟图如下所示。 使用此配置,您可以在14个输出上具有7种不同的输出频率(7通道分隔器)。

    使用LMK0.461万,您可以有10个通道输出,但有8个通道分隔器。

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajeet:

    感谢您提供信息。

    此外,与LMK0.4828万B相比,性能是否有任何重大变化。因为我正在计划用 LMK0.461万替换LMK0.4828万B。

    此致,

    Nureeksha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nureeksha,

    LMK0.4828万和LMK0.461万都是双PLL抖动消除器,但VCO范围不同(LMK0.4828万 - 2370至2630 MHz和2920至3080 MHz,LMK0.461万 - 5870 MHz至6175 MHz),其中LMK0.461万的最大输出频率为2GHz (VCO输出时最小刻度3)。 LMK0.461万具有更好的噪声基板。 LMK0.4828万具有不同的输出格式信号(LVDS/HSS/LVPECL/LVCMOS),而LMK0.461万只有HSDS和HCSL输出格式,如果需要,可能需要附加电路来转换输出,如数据表中的9.3 2部分所述。

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal