This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:LMX2820环路频率由PFDIN输入,是否可以关闭芯片内的分频分频器?

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1094203/lmx2820-lmx2820-the-loop-frequency-is-input-from-pfdin-can-turn-off-the-fractional-divider-inside-the-chip

部件号:LMX2820

尊敬的

我们购买了LMX2820,我们 有以下问题,请提供支持。 谢谢!

使用外部混合模式时,循环频率是从PFDIN输入的。  是否可以关闭芯片内的分频分频器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sue,

     当PFD_SEL =0时,FRAC分配器不活动。 下面是一个示例图。