This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCDCDB803:有关CDCDB803时钟输入/输出电路配置的问题。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCDB803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1094248/cdcdb803-questions-about-the-clock-input-output-circuit-configuration-of-cdcdb803

部件号:CDCDB803

您好,

我有关于cdcdb803的以下问题。

1.当3.3V电平CMOS单端信号用作输入时,CLKIN引脚的电路应如何配置?

2.当使用输出信号与LVDS兼容时,CK0~CK7输出引脚的电路应如何配置?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1. CDCDCDB803仅接受LP-HCSL输入。 要转换差动输入的CMOS信号,请使用以下端接。

    2. CDCDCDB803仅输出LP-HCSL输出。 要将输出转换为LVDS,请使用以下端接。

    此致,

    Kia Rahbar