This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1204EVM:虚假性能差

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1204, LMX1204EVM, ADC12DJ5200RF, LMX2595, LMX2572, LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1092892/lmx1204evm-poor-spurious-performance

部件号:LMX1204EVM
主题中讨论的其他部件:LMX1204,, ADC12DJ5200RF, LMX2595, LMX2572, LMX2595EVM

大家好,对于我当前的项目,我需要一个基于PLL的小数时钟发生器设计来驱动几个ADC12DJ5200RF。 其目的是使用LMX2572或LMX2595 FPLL驱动LMX1204,它将生成所有JESD204B/C相关信号和ADC时钟。 在实际设计中使用德州仪器(TI)的相关EVM之前,我已经对其进行了性能评估,但是我对LMX1204EVM的性能有一些问题。

下面是LMX2595EVM生成的5120Mhz时钟的频谱。 我对这种性能很满意,除了色调外,没有其他的频谱(至少这种旧频谱分析仪可以看到的)。 我已终止RFOutAM,我正在使用一个50欧姆的同轴电缆在此处测量RFOutAP。 功率级别介于5-6 dBm之间。 PLL已正确锁定,并由EVM上的LED指示。

但是,当我将此信号馈入CLKINP (CLKINN被终止)并在缓冲模式下测量LMX1204EVM的输出时,我得到了非常差的伪性能,我不知道为什么。 我正在CLK0P上进行测量,并已终止CLK0N。

这是我在TIC PRO中用于LMX1204EVM的设置:

LMX1204EVM或我的设置中是否有错误? 这种虚假性能是否是LMX1204的典型和预期性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    LMX1204EVM随LMX1204的初始 芯片一起发布,它在缓冲模式下存在刺激问题, 您会看到相同的刺激。 这些缓冲模式中的刺激问题 将在芯片的最终修订版中得到改进。

    您能否共享您的电子邮件ID,我们可以提供勘误表文档(如果您需要)?

    为避免在设置中出现这种频振,您可以尝试在乘法器模式下进行,在该模式下输入工作频率的一半,并使用乘法器*2。

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答,这说明了情况。

    请将此勘误表发送到 martin.skande2@saabgroup.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Martin,

    好的,我将在给定的电子邮件中发送勘误表。

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal