This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4208万:LMK0.4028万

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1089981/lmk04208-lmk04028

部件号:LMK0.4208万
主题中讨论的其他部件: LMX2594

我需要LMK0.4208万电路的帮助。 我无法获得PLL1_LOCK。

 

我根据Xilinx ZCU111和XCZU28DR RFSOC设计了自己的PCB。 我的LMK0.4208万电路与ZCU111电路几乎相同,TCXO和VCXO部件除外。 我的VCXO是Epson VG-4513CA 122.8800M-GFCT3,我的TCXO是CTS 581L128X2ITT (12.8MHz HCMOS)。 VCXO连接差分,TCXO连接单端交流耦合,CLK_IN0_N引脚通过0.1uF电容器连接至GND。 CLK_IN1为常闭。 我已经在这条电路上工作了几周了,从CLKout0到CLKout1,我能得到的最好的解决方案是6MHz和1MHz。 此外,我以25毫秒的间隔写入LMK0.4208万的寄存器值与ZCU111使用的寄存器值几乎相同,它们在ZCU111上工作。

 

首先,我知道SPI正在工作,因为我可以读取我写入寄存器的值。 我还一直使用TIC作为指南,帮助我更好地学习设备。 我对电路的一个问题是TCXO。 输出为稳定的12.8MHz,但输出电平为3Vpp。 ZCU111 TCXO的输出大约为2.2VPP。 然后,我在数据表中读取到CLK_IN0引脚的最大输入电压为2.4V。 此后,我添加了一些衰减(100ohms,240ohms),现在交流耦合输出为2VPP,并且在引脚28上连接了1.6VDC偏压。

 

那么,从3Vpp输入到引脚28的LMK0.4208万是否有可能损坏? 我有一个LED连接到LD引脚,表49 LD_MUX中唯一使LED亮起的设置是12,14,15,16和18。 我的目标是让PLL1和PLL2 DLD激活LED。

 

我已经浏览了TI论坛以获得指导,但找不到任何有用的信息。 那么,有人能告诉我,我的过量TCXO输出是否可能损坏了LMK0.4208万吗? 此外,如果您有任何建议,请使用最简单的寄存器设置此IC,以便我测试时钟输出,请告诉我。 请提供建议。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请您确认,在使用的主板TCXO和VCXO具有相同的频率吗?  

    我0.4208万我已经0.4028万已经在这条线路上工作了几周,从CLKout0和CLKout1中我可以得到的最佳性能[/CLKout1]。

    您是否能够在PLL1锁定或解锁条件下获得上述频率?

    TCXO较高的振幅应该不是问题,因为单端较低频率需要较高的振幅才能满足转换速率要求。

    您可以查看下面的主题(类似部分),看看您是否符合所有标准。

    (+) LMK0.4828万:PLL1未锁定-时钟和计时论坛-时钟和计时- TI E2E支持论坛

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajeet,

    感谢您的回复。 我的PCB TCXO为12.8MHz,VCXO为122.88MHz。 ZCU111使用这些相同的频率但不同的部分(Vectron)。 我确实验证了我的VCXO输出是否正常工作。

    我最好的猜测是,PLL1不是锁定的,只是因为我为PLL1和PLL2 DLD设置了LD_MUX,并且在所有25个寄存器写入后,LED不会亮起。 如前所述,我使用的寄存器设置与我的ZCU111 SDK项目几乎相同,它连接到LD引脚的LED指示灯以相同的LD_MUX设置亮起。

    我还尝试了启用Holdover模式,当我将LD_MUX[5..0]设置为0x4时,LD引脚断言,LED亮起。

    我将通读你建议的帖子,并在下周继续处理。 再次感谢。

    Shanee2e.ti.com/.../032-_2D00_-RFSOC_5F00_AMS_5F00_REFCLK.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane,您好!

    是否检查了输出频率?  理想情况下,使用频率计数器来确认LMK0.4208万是否开启频率,以及这是否只是报告锁定问题?  您还可以检查VCXO的调谐电压,看看它是名义上居中还是有电。

    您提到您使用不同的VCXO ...输入阻抗是否可能低于其他VCXO?  如果是...

    • 另请检查PLL1_WND_SIZE = 3 (40 ns)。
    • 相位检测器频率是多少,提高此频率有助于解决高泄漏问题。

    73岁
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy,

    我有更新。 我认为我的问题可能与环路滤波器有关。 几天前,我注意到CPOUT1为1.67V,当我为PCB通电时稳定。 当我在LMK0.4208万编程后检查CPOUT1时,它为~2V,如果使用DMM探针,它会慢慢下降至0V。

    我的VCXO电路(VG-4513CA)与LMK0.4208万_EVAL相同。 是否有人知道EVAL是否有默认寄存器值? 也许这可以帮助我配置PLL1_PDF和CP。

    我下载并安装了时钟设计工具,但它没有LMK0.4208万选项,因此我恢复使用LMK0.4805万B。 我已尽最大努力设置此配置,并使用可供使用的组件设计回路过滤器。 我最终使用了一个2.56MHz的PLL1 PDF。 我在两个不同的PCB上完成了多个配置,每个PCB都有不同的回路滤波器。 我上一次尝试LVPECL CLKout0_p是300mVPP和~166MHz。 应该是122.88MHz。 我还应注意,环路滤波器设计用于60Hz BW和70degs PM (C1 = 2200pF,C2 = 0.1uF,R1100K)。

    我附上了最新的TIC设置,以便您查看。 我认为我的前进之路是解决回路滤波器问题。 您能否提供有关如何正确计算电阻器/电容器值的任何附加指导? 我可以使用不同设备的时钟设计工具来完成此操作吗? 请提供建议。

    Shanee2e.ti.com/.../LMK0.4208万_5F00_Registors_5F00_PLL2_5F00_FPD_5F00_12288_5F00_update.txt</s>1.2288万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane,您好!

    通过附加的配置文件,PLL2似乎也在锁定,因为它选择了错误的VCO频率(2211.84M)。 它应该在2750MHz到3072MHz的范围内。

    建议将PLL2_N和PLL2_N_CAL值更改为12,并查看PLL2锁和PLL1。

    对于PLL1回路滤波器组件计算,我建议使用 PLLatinum SIM工具

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajeet,

    感谢您的回复。 我在拉斯维加斯的办公室外工作了一个星期,需要休息一下。

    我更新了PLL2_N和PLL_N_CAL值,但这并未解决我的无锁定PLL问题。

    我下载并安装了PLLatnium,这非常有用。 我能够为我的循环过滤器找到新的组件值,但我仍然得到了无锁定PLL。

    今天上午,我进一步了解了我的LVPECL VCXO输出。 我已经像LMK0.4208万_EVAL一样配置了它。 我今天早上发现,EVAL原理图在51欧姆下拉电阻之后,在OSC引脚上有额外的直流阻断电容器。 EVAL原理图不是很好,所以我想这就是我错过它们的原因。 不管怎样,我得出结论认为这些51欧姆电阻器与OSC引脚DC偏压产生了干扰。 我卸下它们只是为了将120欧姆下拉电阻留在VCXO输出引脚上。 现在我正在显示PLL锁定。 LD引脚连接到LED,我已为PLL1和PLL2 DLD配置了LD_MUX,它亮起。 CPOUT1也是1.67V。 所以我想这个案例已经结束了。 接下来,我会看看是否可以让驱动RFSOC的2ea LMX25提升 器工作。 感谢你的帮助。

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane,您好!

    好知道,问题解决了。

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal