主题中讨论的其他部件: LMX2594
我需要LMK0.4208万电路的帮助。 我无法获得PLL1_LOCK。
我根据Xilinx ZCU111和XCZU28DR RFSOC设计了自己的PCB。 我的LMK0.4208万电路与ZCU111电路几乎相同,TCXO和VCXO部件除外。 我的VCXO是Epson VG-4513CA 122.8800M-GFCT3,我的TCXO是CTS 581L128X2ITT (12.8MHz HCMOS)。 VCXO连接差分,TCXO连接单端交流耦合,CLK_IN0_N引脚通过0.1uF电容器连接至GND。 CLK_IN1为常闭。 我已经在这条电路上工作了几周了,从CLKout0到CLKout1,我能得到的最好的解决方案是6MHz和1MHz。 此外,我以25毫秒的间隔写入LMK0.4208万的寄存器值与ZCU111使用的寄存器值几乎相同,它们在ZCU111上工作。
首先,我知道SPI正在工作,因为我可以读取我写入寄存器的值。 我还一直使用TIC作为指南,帮助我更好地学习设备。 我对电路的一个问题是TCXO。 输出为稳定的12.8MHz,但输出电平为3Vpp。 ZCU111 TCXO的输出大约为2.2VPP。 然后,我在数据表中读取到CLK_IN0引脚的最大输入电压为2.4V。 此后,我添加了一些衰减(100ohms,240ohms),现在交流耦合输出为2VPP,并且在引脚28上连接了1.6VDC偏压。
那么,从3Vpp输入到引脚28的LMK0.4208万是否有可能损坏? 我有一个LED连接到LD引脚,表49 LD_MUX中唯一使LED亮起的设置是12,14,15,16和18。 我的目标是让PLL1和PLL2 DLD激活LED。
我已经浏览了TI论坛以获得指导,但找不到任何有用的信息。 那么,有人能告诉我,我的过量TCXO输出是否可能损坏了LMK0.4208万吗? 此外,如果您有任何建议,请使用最简单的寄存器设置此IC,以便我测试时钟输出,请告诉我。 请提供建议。 谢谢。