This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3318万:LM0.3328万

Guru**** 2873840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1097557/lmk03318-lm03328

部件号:LMK0.3318万
主题中讨论的其他部件:LMK0.3328万

LMK0.3328万能否直接取代LMK0.3318万? 是否需要进行更换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frederick:

    LMK0.3328万可直接取代LMK0.3318万。  只需确保关闭未使用的PLL电源即可。

    73岁
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何关闭电源?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Federick,

    我会...

    • 将LMK0.3318万中的注册映射与活动配置一起保存在TIC Pro GUI中。
    • 在TIC Pro GUI中加载LMK0.3328万。
    • 在TIC Pro GUI中设置LMK0.3328万的输入/参考频率,然后
    • 导入已保存的LMK0.3318万寄存器映射.txt文件。  由于LMK0.3318万中的所有寄存器并非都在LMK0.3328万中,因此您将收到有关不匹配寄存器的警告。  没关系。
    • 检查Inputs/PLL (输入/PLL)选项卡下的PLL2_PDN (如果尚未选中)。

    73岁
    Timothy