This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3318万:LM0.3328万

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1097636/lmk03318-lm03328

部件号:LMK0.3318万
主题中讨论的其他部件:LMK0.3328万

是否可以使用LMK0.3328万更换LMK0.3318万? 需要进行哪些更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,您可以使用LMK0.3328万替换LMK0.3318万。

    对于更改,LMK0.3328万中有更多寄存器,因此只需对未使用的部件进行编程即可断电。

    73岁
    Timothy