This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2487:如果PLL查询

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2487

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1097744/lmx2487-if-pll-inquiry

部件号:LMX2487

您好,

你好。

LMX2487是双PLL。 较高频率的PLL被称为RF PLL。 如果是PLL,则调用较低频率PLL。 我的质询是关于公共小巴的问题。 我可以进入IF PLL的频率有多低?

谢谢!

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cedrick:

    如果PLL支持250MHz至3GHz。