请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMK0.4828万 我 正在使用MCU使用3线半双工SPI与LMK0.4828万通信。 我尝试了我能想到的每个SPI设置组合,但我无法从芯片获得响应。
我正在使用GPIO手动控制CS线路。 传输需要24个时钟周期(1个R/W位,2个数据长度位,13个地址位和8个数据位)。 我可以让时钟和传输数据显示如下:
我尝试了所有四种不同的SPI模式,但无法让LMK响应。 在上面的示例中,我尝试读取寄存器0x004,只是为了确定SPI通道正在工作。 在芯片响应SPI请求之前,我是否需要先执行某些操作?