This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NA555:RA范围

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: NA555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1095867/na555-ra-range

部件号:NA555

您好,

 

我的客户正在尝试使用NA555实现可变计时器操作。

由于他们希望了解50 % 的工作负荷,因此选择了200欧姆用于RA (RB=1.5K ~ 3.4Kohm, C=0.1uF)。

但某些数据表参数是在RA=2K ~ 100K或1K ~ 100K条件下指定的。

使用RA=200欧姆是否有任何问题?

 

此致,

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Oba:

    选择200欧姆的RA没有问题。 只要电阻器的电流额定值正确,555的功能支架点就不会出现问题。   

    此致,

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OBA,

    再想一想,数据表中Ra较大的原因是Ra电阻器连接在电源和放电引脚之间。 在放电过程中,使用内部晶体管来放电电容器。 不选择Ra太低的原因是,由于Ra的一侧连接到VCC,而另一侧通过晶体管有效地连接到接地,因此流入晶体管的电流不会太多。 ABS最大电流额定值为+/-225mA,因此客户应避免接近此电流。 客户的供电电压是多少?

    此致,

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Chris,

    感谢您提供更多信息。

    根据数据表,最大VCC为16V。 因此,即使VCC=16,电流也应为16V/200欧姆= 80mA。
    所以我认为200欧姆应该是安全电阻值。 我是否误解了任何内容?

    此致,
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OBA,

    您的理解是正确的。 这是我认为Ra价值的唯一原因。  

    此致,

    Chris Featherstone