This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:注册 CDCE6214TWRGETQ1&QUOT的包装轮廓图;

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1098138/cdce6214-q1-reg-package-outline-drawing-of-cdce6214twrgetq1

部件号:CDCE6214-Q1

您好,

    我们在设计中使用了这种“CDCE6214TWRGETQ1”时钟发生器,该部件的封装标识是“RGE0024P”,它有24引脚QFN,带有一个插片,还有4个角引脚,引脚编号为A1至A4,其用途未定义。 确认是否需要提供物理针脚,以及是否具有任何电气功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anand:

    这些锚定引脚不需要电气连接(可以浮动),但我们可以选择将它们连接到GND,这样可以提高整体板级可靠性(BLR)。