This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:位到断电或旁路通道分隔器

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1098277/lmx2572-bit-to-unpower-or-bypass-channel-divider

部件号:LMX2572

大家好,

是否有一个位会使通道分隔器断开电源或绕过?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的。  有outa_mux和OUTB_MUX可以直接选择VCO。  听起来这就是您要寻找的内容?

    73岁
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蒂莫西,我已经知道了。 即使未使用分频器,它似乎始终处于打开状态,并导致侧带的频率为VCO频率的0.5倍和1.5倍。 如果可能,我们希望消除这些侧带。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gary:

    即使输出电源已关闭,但选择了通道分隔器,也可能会使其保持通电状态。  两个粘液是否都设置为VCO?
     *此外,我假设当chdiv=2时,您的0.5倍和1.5倍的毛刺将会到来,而将chdiv=2更改为另一个值会改变这些毛刺的水平,这就是您所知道的chdiv是谁的责任?

    在我诊断您的关机位的特定问题时--请尝试设置寄存器31位5;R31[5]=0。
     *请告诉我这是否能解决您的问题(上述说明不能解决问题)。  我需要获得额外的验证以确认此位设置-它应该是chdiv_en,可以正常使用。

    73岁
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,两者都设置为VCO。 我在更改除法值时没有看到差异,但我认为/2是分隔符链中的第一个,并且始终打开。 我将尝试设置位并让您知道结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发送0xC3C6到注册0x1F对边带没有影响。 接下来,我将直接在频谱分析仪上测量边带电平。 到目前为止的测量都是使用LMX2572作为接收器中的LO进行的,同时还采用了所监控的接收器的输出。