我使用的是1.7 Pro v.4.1
我不知道如何避免LOFL/LOPL标志设置。 我已经尝试在这些探测器上打开窗户,但仍然设置了旗帜。 我看到,每当我更改设置时,TIC都会报告写入了哪些寄存器,因此我检查 regmap中的那些寄存器(从hex转换为dec,因为我猜它不能一致) 并发现它写入的所有频率/相位锁定寄存器似乎都保留在寄存器映射中。 由于几乎没有关于这些注册表和功能的文档,我无法理解为什么仍然设置这些标志。
当前配置:
-48MHz 10ppm XO
-20MHz 10ppb TCXO
- TCXO倍增器打开,MDIV = 1
-1pps,输入2至DPLL 1,2,LVCMOS输入
- OUT0-3:10MHz自PLL2
- OUT4-7:从PLL1获得25MHz
- DPLL时钟手动抑制,软件调节控制,参考输入2
- DPLL模式3循环,SyncE/SONET,DPLL 0.1 ,TCXO LBW=100
- DPLL1频率锁定ppm = 20,解锁ppm = 50,锁定平均= 25,解锁平均= 25
- DPL2频率锁定ppm = 80,解锁ppm = 100,锁定平均= 100,解锁平均= 100 (有意尝试较大值)
- DPLL1相位锁定阈值= 13,解锁阈值= 25,LPF = 0 (由脚本设置)
- DPL2相位锁定阈值= 17,解锁阈值= 28,LPF = 0 (由脚本设置)
软件的其他问题/错误:
- 使用1Hz输入时,DPLL BW必须小于1。 如果工具检查此问题并产生有用的错误,而不是安静地失败,那将是非常好的。
- 运行脚本可对所有输入启用振幅检测。 这种情况不应在1Hz输入时发生,或者最好不要被脚本触及。
- 我发现我还收到另一个错误,即如果一个PLL设置为3循环模式,而另一个PLL设置为2循环模式,脚本完全失败。 现在对我没有真正的影响,但似乎是工具中的一个错误。