This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:CDCI6214配置

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1097442/cdci6214-cdci6214-configuration

部件号:CDCI6214
主题中讨论的其他部件: LMX2572

大家好,

我使用TIC PRO来帮助客户修改CDCI6214的配置(由TI 2年前提供),当我导入十六进制寄存器配置时,它显示以下错误。 我单击"是",但看不到要更改的内容。 我不知道我方面是否有问题。 那么,您是否可以帮助查看附加的TXT配置文件并将所有输出从以前的100MHz修改为50MHz? 非常感谢。

此致,

杨先生

e2e.ti.com/.../CDCI6214-2x100-2x160-2020_2D00_3_2D00_24-LVPECL.TXT</s>2020

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yang,

    问题是您打开了LMX2572配置文件并正在加载CDCI6214寄存器转储。  这意味着寄存器的数量不匹配。  请先更改为CDCI6214。  然后尝试加载。

    另请注意,最好保存TCS文件,因为它包含频率信息并保存完整状态。  加载文本文件之前,请确保 参考频率正确。

    73岁
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Timothy:

    我以前尝试过。但在加载设备CDCI6214时显示错误。 如果我忽略此错误并直接导入寄存器值,则TICS PRO会崩溃。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yang,

    请将附件保存到:

    C:\ProgramData\Texas Instruments:TIC Pro\Configures\Devices\Clock Generator-Jitter Cleaner (单环路)\CDCI6214

    并覆盖现有文件。  然后加载。

    e2e.ti.com/.../CDCI6214.ini

    73岁
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Timothy:

    现在它开始工作了。感谢您的帮助!

    此致,

    杨先生