This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:如何配置寄存器以在固定载波频率下进行FM解调?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1098433/lmx2571-how-to-configure-the-registers-for-fm-demodulation-at-fixed-carrier-frequency

部件号:LMX2571

我们使用以下寄存器集来配置LMX2571:

R60	0x3C0000
R58	0x3A0000
R53	0x350000
R47	0x2F6000
R46	0x2E0000
R42	0x2A0000
R41	0x290007
R40	0x280780
R39	0x270000
R35	0x230000
R34	0x220000
R33	0x210000
R32	0x200000
R31	0x1F0000
R30	0x1E0000
R29	0x1D0000
R28	0x1C0000
R27	0x1B0000
R26	0x1A0000
R25	0x190000
R24	0x180000
R23	0x170000
R22	0x160000
R21	0x150000
R20	0x140000
R19	0x130000
R18	0x120000
R17	0x110000
R16	0x100000
R15	0x0F0000
R14	0x0E0000
R13	0x0D0000
R12	0x0C0000
R11	0x0B0000
R10	0x0A0000
R9	0x090000
R8	0x08000E
R7	0x070EC4
R6	0x060606
R5	0x050101
R4	0x041014
R3	0x030000
R2	0x02978D
R1	0x01009E
R0	0x000001

在解调输出上,我们没有获得任何有意义的信号。 您能否验证此配置是否正确? 我们使用"TICS Pro"工具生成该配置,但我们正在使用自定义硬件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    星期五的更新是否对您有效?

    73岁
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    您在LMX2571上执行了哪种FM调制? 参考时钟和输出频率是多少? 您的注册似乎没有启用FSK功能。 您是否会再次发送您的TIC Pro配置(在TIC Pro中,File (文件)--> Save (保存))?