This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4832万-SP:LMK0.4832万,LMX2615,DAC5670和放大器;ADC12DJ3200

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1097734/lmk04832-sp-lmk04832-lmx2615-dac5670-adc12dj3200

部件号:LMK0.4832万-SP
主题中讨论的其他部件:LMK0.4832万

我为LMK0.4832万找到并下载了2款ibis型号,  

lmk0.4832万_industri.IBS

和 lmk0.4832万_sp.IBS

而且这两个都没有差分输出。  我只看到单端输出。   我正在使用Sigrity仿真工具,需要使用LMK差分输出模型模拟我的板布局轨迹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    LMK0.4832万和LMK0.4832万-SP ibis型号支持差分输出。 您可以在此处选择设备支持的任何输出格式。

    如果您发现任何进一步的差异,请告知我。

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是这样,则文件必须与Cadence公司的Sigrity工具集不兼容。   我将把这些文件发送给Sigrity,看看他们说了什么。  感谢您的回复。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我浏览了文本文件,没有看到能够模拟IBIS模型中的差分PIN所需的diff _PIN定义。  它应该出现在IBIS文件中的PIN列表之后不久,我在这些文件中看不到此类声明。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    可能有一个不准确的定义。 但是,要将其差分引脚用于仿真,您可以使用任何带有两个引脚符号的格式,并且可以获得差分输出。

      

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal