This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE925:ClockPro配置文件

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE925, CLOCKPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1098832/cdce925-clockpro-configuration-file

部件号:CDCE925
主题中讨论的其他部件: CLOCKPRO

德拉斯:

KMM客户在调试CDCE925时需要以下问题的支持。 您能否提供这些信息? 谢谢!

问题:

当客户使用ClockPro GUI配置VCXO功能时,输出不会随Vctrl电压而变化。

要求:

24MHz输入,输出三种频率:12.288 m ,3.072 m ,0.048 m ,VCXO模式,输出频率可通过Vctrl电压变化来抵消。

所需支持:

在ClockPro GUI中配置参数并将配置文件发送给客户进行比较。或者提供配置为使用Vctrl调整输出的文件。