Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH8T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMK0.0804万B 主题中讨论的其它部件:SN74LVCH8T245, LMK0.0804万
您好,如果我了解输出信号的转换速率(上升和下降时间)是如何改进的,换句话说 ,转换速率相对于TI以前的电平转换器是如何提高的,这将非常有帮助。 特别是在低电压(1.6V - 1.8V)下。
以前的电平转换器版本包括 SN74LVCH8T245等。