This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.0804万B:如何优化回转速率(上升和下降时间)?

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH8T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1098672/lmk00804b-how-is-slew-rate-rise-and-fall-time-optimized

部件号:LMK0.0804万B
主题中讨论的其它部件:SN74LVCH8T245LMK0.0804万

您好,如果我了解输出信号的转换速率(上升和下降时间)是如何改进的,换句话说  ,转换速率相对于TI以前的电平转换器是如何提高的,这将非常有帮助。 特别是在低电压(1.6V - 1.8V)下。

以前的电平转换器版本包括 SN74LVCH8T245等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chandan:

    电平转换器属于TI的另一个产品系列,我们的团队(LMK0.0804万)专注于时钟和定时设备。

    我对产品间转换率差异的最大猜测是它们使用不同的材料制造,它们的设计不同,它们当前的消耗也不同。

    我不是芯片设计师,这就是我能想到的。