This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:在所需的斜坡输出(15.4 -16.4GHz)附近,有很多杂波

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1098854/lmx2595-near-the-required-ramp-output-15-4-16-4ghz-there-are-a-lot-of-clutter

部件号:LMX2595

大家好,

一个客户的问题。

TIC PRO配置如下:

所需频率端周围有许多杂波,测试窄带频谱(Max Hold)和全带频谱图如下所示:

修改所需的持续时间没有显著效果。

原因是什么?

有哪些改进方法?

此致,

罗艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy,您好!

    您正在扫描7700MHz和8200MHz之间的VCO频率,扫描范围为500MHz,因此,扫描期间需要多次VCO校准。 您已经设置了每100MHz扫描一次VCO校准,此设置应该可以正常进行,但您没有设置足够的时间进行校准。 建议在最小值中至少输入50µs Ω。 VCO校准时间字段。  

    由于需要多个VCO校准才能支持500MHz扫描,因此扫描不是线性频率扫描。 如果您正在寻找线性扫描,我们必须将扫描范围限制在100MHz左右。  

    不需要RST位,因为RAMP1的结束频率等于RAMP0的开始频率。