This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寻找具有超低相位噪声和低漂移功能的PLL/时钟清理解决方案

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1099395/looking-for-pll-clock-clean-up-solution-with-ultra-low-phase-noise-low-wander-capabilities

主题中讨论的其他部件:LMK5B3.3216万LMK0.5318万B

我正在寻找具有超低相位噪声和低漂移功能的PLL/时钟清理解决方案。 需要具有最佳的相位噪声性能来处理来自(1 Hz至1 MHz)的近距噪声。 需要设备在通电时以FreeRunning模式启动,然后允许设备在 时钟存在时锁定到外部参考100 MHz时钟。  我们还需要从最终分频器输出的0延迟选项,以保证与输入时钟相关的零相。  我们具有超低噪声和极低漂移100 MHz时钟,(1 Hz至10 KHz)集成的有效值相位抖动约为100 fsec或更低。 我们 需要尽量将良好相位噪声性能保持在低于(1 Hz至10 KHz)的范围 内,并尝试将时钟相位噪声提高到高于10 KHz的水平。 我们需要生成(62.5 MHz,100 MHz,125 MHz,156.25 MHz,200 MHz和400 MHz)。  

  我只需要订购LMK5B3.3216万评估板就可以开始使用它了。 不确定此设备是否有潜力完成我们需要的工作。   我们非常感谢您提供任何建议,非常乐意与您聊天。

——发热

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    您好Freddy:

    我认为LMK5B3.3216万是一个很好的解决方案。

    LMK5B3.3216万需要XO/TCXO/OCXO输入才能工作。  如果您始终知道您将拥有非常好的100 MHz参考,您可以简单地将其用作XO输入,然后对APLL3 (Baw PLL @ 2500 MHz)执行整数PLL锁定,以获得最佳性能。  (1)高频高质量参考(2)整数模式。
     现在您无法从APLL3生成200 MHz或400 MHz,但APLL2可以编程为生成200 MHz和400 MHz。   您是否有任何介于200 MHz/400 MHz和其他时钟之间的相位要求?
     注意:如果您不需要太多的输出,则LMK0.5318万B也是一种解决方案。
     -此示例实际上不使用DPLL -您可能需要这些功能(听起来可能像您-如果启动时没有100 MHz参考,但仍需要输出时钟)。

    因此,要开始使用输出时钟,但您非常好的100 MHz参考不可用, 然后,您必须选择一个XO频率,该频率与您的应用程序将使用的VCO频率没有整数关系,例如2500 MHz (意味着100 MHz是一个不能执行的频率)。  我们的评估板使用48 MHz。
     -在通电时,可对EEPROM进行编程,以使用48 MHz (或其它频率)将APLLx锁定,然后生成所有输出频率。
     -当您的100 MHz参考出现在INX输入上时。  DPLL将对其进行验证,并通过对APLLx分子进行伺服以使VCO锁定到INX参考来锁定它。
     -如果参考消失,DPLL将进入抑制,并继续以XO/TCXO/OCXO在XO输入端口上的长期稳定性运行。

    低于DPLL环路带宽时钟噪声至INX + DPLL噪声将占主导地位,在DPLL环路带宽和APLL环路带宽之间,XO噪声+ APLL噪声将占主导地位。  高于APLL环路带宽时,VCO (或Baw)将占主导地位。
     Baw (VCO3)在10 kHz与XO相比性能非常好,可用作APLL1或APLL2的级联参考(而不是XO输入端口)。  因为您可以从级联Baw中运行更高的APLL1/2 PDF,这将在我的经验中提供高于10 kHz的更好性能。  但是,如果低于10 kHz是最重要的,您可能最好使用APLL1/2的XO参考。

    因此,如果INX的性能非常好,您可以考虑使用宽环路带宽,但一定要保持在APLL LBW以下的10倍。

    希望这有所帮助。

    73岁
    Timothy