This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581EVM

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1099177/lmx2581evm

主题中讨论的其他部件:CODELOADER, USB2ANY

默认配置下无RF输出。

当 连接到3.3V DC时,主板消耗近84mA电流。

同时使用TIC pro和CodeLoader,并且正在与连接到目标的USB接口设备建立连接。

配置板时,信号在时钟上,并在CRO上观察数据引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prakash,

    我们有Sunset CodeLoader,请使用TIC Pro。

    首先,您是否在下面看到了绿灯? 这表明USB2ANY和PC之间的USB通信成功。

    如果您看到绿灯,则在Vcc通电后,将PWDN_MODE编程为"Powerdrop"(断电),您是否看到明显的电流下降?