This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3765:TRF3765的回路滤波器计算工具

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3765

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1100168/trf3765-loop-filter-calculation-tool-for-trf3765

部件号:TRF3765

您好,

我在 模块中使用TRF3765芯片。  

 循环过滤器计算工具 仅适用于Windows XP或Windows 7。 您是否可以提供此软件的windows 10版本,或者为TRF3765提供另一种计算环路适配器的方法。

此致,

Maël R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mael,

    我下载了Windows 7版本的循环过滤器计算器工具,它正在工作。 您能否在安装时检查一下您自己的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang,

    感谢您的快速回答。 我在两台不同的计算机上安装了两次(都在windows 10上),每次我尝试运行它,都没有什么反应。

    我还尝试在Windows 7上使用虚拟机运行它,这次它启动了,但在计算过程中出现了错误,我可能有任何结果或图解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我认为这是一个IT安全问题,您可能需要咨询您的IT部门。 您可以查看是否可以右键单击图标并以管理员身份运行,以查看是否有帮助。 我在两台不同的PC上安装了,两台PC都运行良好。