This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.5028万:时钟I/F应用程序

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1099634/lmk05028-clock-i-f-application

部件号:LMK0.5028万

您好,

我想问你一些问题,如下所示。

我的客户正在尝试使用LMK0.5028万在OUT2e和10GbE之间开发I/F产品。

I/F电路由"FPGA"制造。

客户正在使用LMK0.5028万制作以下TX时钟。

1) 10GbE TX时钟,以跟随OUT2e RX时钟

   OUT2e RX (173.3.70747625亿MHz):输入至IN1

   10GbE TX (161.132.8125万MHz):OUT6的输出

2) OUT2e TX时钟遵循10GbE RX时钟

   OUT2e TX (173.3.70747625亿MHz):OUT7的输出

   10GbE RX (161.132.8125万MHz):输入到IN0

由于收发器的RX恢复时钟用作LMK0.5028万的"PLL参考信号",

客户认为LMK0.5028万制造的TX时钟与RX同步。

Q1)以上客户的想法是正确的?

也就是说,

LMK0.5028万恢复的TX信号与RX信号同步,RX信号用作PLL的"REF"。

(如果RX信号有一定的容差,则TX可以使用相同的容差恢复。)

Q2)首先,"I/F of OUT2e and 10GbE by using LMK0.5028万"(使用LMK0.5028万实现OUT2e和10GbE的I/F)的产品理念是正确的??

因为“SNAA314”的应用文档描述了“100G OTN应答器中的LMK0.5028万”(P13,图14),

客户认为LMK0.5028万可用于"OUT2e/10GbE I/F"。

问题3)由于我有客户的系统方框图,我想与他人分享。

您是告诉我您的地址还是发送电子邮件至我的地址 suzuki.takumi@teldevice.co.jp?

感谢您的支持。

此致,

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Takumi:

    1.是的, 如果LMK0.5028万使用ZDM功能,则LMK0.5028万恢复的TX信号可以与RX信号同步。

    2.是的,LMK0.5028万可用于OUT2e和10GbE的I/F。

    3.请联系您当地的TI销售代表,他们将帮助您与相应的工程师联系。

    此致,

    Kia Rahbar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,起亚山

    感谢您的回复!

    我明白了。

    此致,

    Takumi