This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.5318万B:如何将单端LVCMOS时钟信号应用到参考输入端口(PRIREF或SECREF)?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1099799/lmk05318b-how-can-i-apply-single-ended-lvcmos-clock-signal-to-reference-input-port-priref-or-secref

部件号:LMK0.5318万B

您好,

我想将3.3V LVCMOS时钟插入参考输入端口(PRIREF或SECREF)。 数据表的第30页显示了推荐的输入接口,如下所示。

如果我只使用一个串行电阻器(RR)将3.3V LVCMOS时钟应用到REF_P,如上图所示, 我应该如何处理 REF_N引脚的其余部分?

您通常会为Rs电阻器推荐什么值?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Ref_N针脚应连接至GND。

    建议的Rs值为33欧姆。

    此致,

    Kia Rahbar