This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.1801万BEVAL:连接差速器输出

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1099903/lmk01801beval-connected-differential-outputs

部件号:LMK0.1801万BEVAL
在“线程:LMK0.1801万”中讨论的其它部件

大家好,

客户 想知道评估板上的两个LMK0.1801万差分输出是否连接在一起,是否会损坏其中一个输出?

两个输出都将被启用,但只有一个输出具有活动的LVPECL时钟,即一个输出将驱动另一个非活动输出。

 

 

 

对于上面的示例,将启用气缸组B,但在气缸组B的输入处不会显示时钟。  气缸组A由驱动,其输出为LVPECL。

谢谢!

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,康妮,

    这只是一个EVM实验,而不是真正的用例,对吧? 虽然信号完整性不好,但这是没问题的,因为接线和端接电阻不理想。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Noel!